What class overload protection does the ATV312 or ATV320 AC Drive provide?
What class overload protection does the ATV31 drive provide?
Product Line:
Altivar 31 ATV31
Environment:
N/A
Resolution:
Motor overload protection is based on correct adjustment of the Ith parameter in the SEt menu. It should normally be set to the value of the nameplate motor amps (FLA, Full Load Amps, FLC, Full Load Current).
Based on this setting the drive provides Class 10 overload protection.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.