Конденсаторы Varplus имеют встроенные разрядные резисторы, благодаря которым в течение одной минуты после отключения питания напряжение на их выводах понижается до 50 В.Чтобы избежать преждевременного старения конденсаторов и контакторов, время разряда должно строго соблюдаться. В регуляторе VarPlus Logic VL время разряда должно быть установлено минимум на 50 секунд (значение по умолчанию, см. параметр 401 DISCHARGE TIME, инструкцию прикладываю).В случае ручного управления конденсаторами система должна запрещать возможность повторного включения одного и того же конденсатора через время, меньшее 1 минуты.
Опубліковано для:Schneider Electric Україна