На панели Vigilohm XM300С/XML308/XML316 постоянно горит оранжевый светодиод (2-й сверху). Что это означает и как быть дальше ?
Если на XM300С/XML308/XML316 горит оранжевый светодиод (2-й сверху ) ,
это означает, что была зарегистрирована  "временная неисправность" сопротивления изоляции, которая затем пропала, т.е., сопротивление опять пришло в норму.
(Например, если был случай короткого замыкания сетевого провода на "землю").
Можно просмотреть 3 последних зарегистрированных временных неисправности в меню прибора XM300С/XML308/XML316:
MAIN MENU / XM VISU / Intermit. fault /
(см. страницу 21 русского или стр 75 англо-французского руководства XM300С/XML308/XML316
Руководтсва доступны на нашем сайте. Например:
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/231000/FA231162/ru_RU/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD_XM300_XML_XL__ru.pdf​).
Изначально в этом меню отображено измеренное сопротивление и длительность каждой из 3-х последних временных неисправностей. При нажатии кнопки HOUR будут отображены дата и время начала каждой из 3-х ситуаций.
При выходе из меню Intermit. fault будет предложено сбросить этот журнал зарегистрированных значений временных неисправностей: Reset intermit faults  с выбором Yes/No.
Если выбрать Yes, то вместе со сбросом журнала погаснет и соответствующий оранжевый светодиод.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: