Что означает параметр FLC1 при конфигурировании реле Tesys T LTMR?
FLC1 - это параметр для ввода номинального тока двигателя, выражается и задается в процентах относительно максимального тока измерения реле в заданном диапазоне для всего типоразмерного ряда.
Например, для реле LTMR08*** (0,4...8А) и двигателя с номинальным током 2А необходимо установить FLC1 на 25%, поскольку номинальный ток двигателя составляет 25% от полного тока нагрузки реле.
Это означает, что ток в регистре 466 (значение среднего тока в процентах от тока при полной нагрузке) принимается равным 100%, когда достигает значение рабочего тока двигателя 25% от максимального измеряемого тока реле.

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: