Имеет ли реле Tesys T LTMR защиту от заклинивания ротора?
Данная защита реализована в реле LTMR. Необходимо зайти в ПО somove, выбрать пункт меню настроек "parameter list" - "current" - настройка параметра "jam". Для активации защиты от заклинивания ротора необходимо пункт jam fault enable установить на значение "enable". Предельное значение тока для перехода в аварийное состояние реле вследствие заклинивания ротора двигателя параметр jam fault threshold установить на величину, заданную в процентном отношении от номинального тока двигателя FLC.Также можно установить задержку срабатывания защиты - параметр "jam fault timeout" и активировать предварительную сигнализацию вследствие случая заклинивания ротора (параметр jam warning threshold обозначает настраиваемую уставку, заданную в процентном отношении от измеряемого рабочего тока двигателя, при которой возникает переход в предупредительное состояние срабатывания реле вследствие заклинивания ротора).
По настройке реле Tesys LTMR обращайтесь в техническую поддержку:
8-800-200-64-46
ru.ccc@se.com в теме письма указывайте "Технический вопрос" и название линейки Tesys T


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Статті, які можуть бути корисними
Досліджуйте більше
Серія: