RemoteConnect error "DTMS not found in the catalog"
After installation, if RemoteConnect is launched and it reports the following error:
This can occur if RemoteConnect DTMs are not installed correctly.
Solution:
- To update the catalogue, try clicking the update catalogue button.
- The installation file for RemoteConnect must be located on the local drive C:.
- Make sure that the downloaded zipped file is unblocked (2-RemoteConnect-R-2.7.3_Ecostruxure-Control-Expert-V-15.1.zip in the screen capture below)
- Verify under the C:\Program Files (x86)\Common Files that the FDT and Schneider Electric Shared are complete.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.