Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Що може викликати помилку EPF2 на ATV32 та ATV320 при комунікації по Ethernet?

Проблема:
Помилка EPF2 на ATV32 або ATV320 при використанні Ethernet.

Модельний ряд:
ATV32/ATV320

Несправність:
Виявлено помилку FDR
Виявлено помилку дублювання IP-адреси

Catalog page 309

Вирішення:
Спочатку перевірте, чи вимкнено FDR на IP-карті Ethernet. Якщо FDR увімкнено, це пояснює помилку «EPF2». Причина в тому, що електропривід очікує конфігурацію від ПЛК, але ПЛК не відповідає після закінчення тайм-ауту. Це призводить до відключення приводу в режимі "EPF2".

Другою причиною помилки "EPF2" є діапазон IP-адреси. У випадку IP-адреси 192.0.0.x і маски підмережі 255.255.255.0 може виникнути помилка "EPF2". Змініть діапазон IP-адрес.

Крім того, неправильна конфігурація електроприводу може спричинити цю помилку в разі використання збірок, відмінних від 100 і 101. Конфігурація електроприводу повинна бути наступною:

Ref 1= Комунікаційна плата  // Ref 1= Communications card
Профіль= Окремі елементи керування // Profile= Separate controls
CMD перемикання= C312 // CMD switching= C312
CMD канал 1= Комунікаційна плата // CMD channel 1= Communication card
CMD канал 2= Керування терміналом // CMD channel 2= Terminal control
Ref 2 Перемикання= C313 // Ref 2 Switching= C313
Ref 2 Канал= AI1 або AI2 // Ref 2 Channel= AI1 or AI2

У разі виникнення додаткових питань, Ви завжди можете звернутись до Центру підтримки клієнтів за номером телефону:+380893239638 або електронною поштою: ua.ccc@se.com