"Unable to build the logic application" error in RemoteConnect
Problem:
Unable to write RemoteConnect application to SCADAPack x70 RTU due to "Unable to build the logic application" error.
Solution:
Check the logic application in the Logic Editor to ensure it is properly built by updating and building the logic. If the logic application is not built and there is an error during the update and build process, then correct the problem indicated in the program.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.