VIGILÂNCIA, DADOS ANALÍTICOS DE VÍDEO E CONTROLE DE ACESSO

Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

Segurança das instalações e segurança patrimonial

As operações industriais de fabricação vivem sob intensa pressão para tornar suas edificações e instalações mais seguras, contra ameaças físicas no local de trabalho, espionagem empresarial e possível roubo de propriedade física e intelectual, ou para atender o ambiente regulatório em constante mudança e cada vez mais rigoroso, em termos de segurança e de geração de relatórios.

  • Soluções

    Solução completa para segurança, vídeo monitoramento e controle de acesso

    • Análises inteligentes de vídeo: Por meio de triagem e filtro digital automatizado, a análise de vídeo pode identificar condições específicas e notificar os operadores sobre situações eminentes
    • Câmeras de segurança e sistemas de Vigilância: Recursos avançados para aplicações em áreas externas, internas e subterrâneas
    • Câmeras especiais: À prova de explosão / térmicas / com termografia
    • Sistemas de gerenciamento de vídeo: Para operações de vigilância de atividades críticas que requerem acompanhamento e confiabilidade constante 24 horas por dia
    • Gestão de controle de acesso: Integração coesa entre vigilância, controle de acesso e gerenciamento de identidade  
  • Proposta de valor

    • A Schneider Electric oferece soluções de vigilância integradas para ambientes agressivos que precisam atender requisitos de segurança para proteção de pessoas e processos produtivos.
    • Análise de vídeo e termografia agregam valor adicional, fornecendo informações dos sistemas de controle de processo e meio-ambiente.
  • Diferenciação

    • Integração entre vigilância e controle de acesso 
    • Soluções agrupadas para supervisão de processo e análise de imagens  
    • Soluções customizadas para aplicações específicas  
    • Qualidade e robustez incomparável  
    • Vídeo da mais alta qualidade, mesmo em ambientes agressivos e condições de iluminação precária

Benefícios

  • Engenheiros em sala de controlo da forja de aço, automação industrial, produtos de segurança

    Segurança de pessoas
    Segurança dos ativos e das instalações
  • Operário siderúrgico trabalhando em forno de aço elétrico aberto, em fundição industrial, automação industrial, processamento mineral

    Prevenção de roubo e vandalismo
    Melhor controle de acesso de contratados e empregados
  • Alto-forno a verter aço derretido, processamento de minerais, sistema de execução de fabrico

    Monitoramento de processos e otimização do monitoramento ambiental