Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Conexiones hasta 1600A, con los embarrados verticales Linergy Evolution de 3200A y 4000A?
Para la gama Prisma Plus P, con la nueva gama de embarrados (verticales y horizontales) Linergy Evolution hasta 4000A, los perfiles de 3.200A (ref. 04567) y 4.000A (ref. 04568), disponen de 2 canales de conexión en paralelo.
Si los perfiles de 3.200A (ref. 04567) y 4.000A (ref. 04568), se ubican como embarrado vertical central (en pasillo lateral de ancho 300 mm) entre 2 armarios con aparamenta a ambos lados (a izquierda y a derecha), se pueden realizar las conexiones a ambos 2 lados, utilizando un sólo canal de conexión hasta 1600A (intensidad máxima por canal), utilizando la cantidad de tornillos Linergy ref. 04766 adecuados, (según el ancho de las barras de cobre de conexión).