Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es la referencia de las puertas de los armarios Prisma G? ¿y del Prisma P? ¿y del Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24? ¿Y del PrismaSet XS? ¿Y del Pragma F?
¿Cuál es la referencia de las puertas de los armarios prisma G?
Las referencias de los armarios prisma G depende de la altura y anchura del armario, y pueden ser puertas plenas o transparentes:
¿Se dispone de hoja de montaje de las puertas de los armarios Prisma G?
Hoja montaje Prisma G IP30_NVE45333_v1.pdf
¿Cuál es la referencia de las puertas de los armarios prisma P?
Las referencias de los armarios Prisma P depende de la anchura del armario, y pueden ser puertas plenas o transparentes dependiendo de la IP:
IP31:
IP55:
SI. Las puertas del prisma Set G son 100x100 compatibles con las puertas del Prisma G, por lo que se pueden instalar en los armarios Prisma G, solo cambia el color de la puerta.
¿Es posible instalar puertas de Prisma Set P en un Prisma P?
NO, las puertas de los Prisma Set P no se pueden colocar en los armarios Prisma P. Lamentablemente las puertas del Prisma Set P NO son compatibles con las puertas del Prisma P, debido a que las bisagras no están posicionadas en la misma posición en el Prisma Set P, además de que las puertas del Prisma Set P son más pequeñas que las del Prisma P.
¿Cuál es la referencia de las puertas de recambio para los armarios Pragma 13, Pragma 18, Pragma 24?
Las puertas de los actuales PrismaSet XS son compatibles con los antiguos armarios Pragma 13, Pragma 18 y Pragma 24.
La puerta a elegir depende del tipo (transparente, ahumada o plena) y del número de filas de aparamenta modular:
¿Cuál es la referencia de las puertas de recambio para los armarios Prisma Set XS?La puerta a elegir depende del tipo (transparente, ahumada o plena) y del número de filas de aparamenta modular:
¿Cuál es la referencia de las puertas de recambio para los armarios Pragma F?
No disponemos de referencia de racambio para las puertas de los antiguos Pragma F.
Lamentablemente no tenemos recambios del antiguo Pragma F o armarios Prisma G o P " antiguos " de color beix RAL1019; porque es un cofret y armarios descomercializados. Ni tan siquiera el SAT tiene ya recambios del Pragma F.