Preguntas frecuentes de búsqueda
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Buscar por palabra clave o hacer una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Por favor, introduce una palabra clave para buscar"}}
Visualizar el tiempo de funcionamiento en horas en la gama ATV630
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA278519/
La descripción del parámetro rtH se expresa en unidades de segundos en la actualidad (primeras versiones de firmware, 2.3 inclusive). De acuerdo al diagrama funcional, los parámetros de monitorización se muestran en las unidades que se especifican en Cfg_Unit. Sin embargo, este parámetro no se usa en la gama ATV630 por lo que las unidades de rtH y PtH no se pueden configurar más que en segundos.
En el caso del parámetro rtHH, se expresa en décimas de hora. Este parámetro está disponible a partir de la versión 2.4. Que estemos en un caso u otro depende de la versión del equipo. El detalle puede verse en los ficheros de parámetros Excel:
¿Ha sido útil?