Kapcsolja be, ki vagy szabályozza okostelefonján a világítást. Azt is megteheti, hogy hazaérkezése előtt távolról megvilágítja a házat, vagy lekapcsolja a villanyt, ha már nincs otthon, ezzel spórolhat is.
![Living room in golden lights with fruits on a desk and with connected white switch on the wall](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/171134/900/lighting_IC-2400x706.jpg)
Állítsa be a fényeket anélkül, hogy elrontaná a pillanatot
![](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/132006/900/18_lighting_control_IC-1440x588.jpg)
Hangulatváltozás egyetlen koppintással
![](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/167427/900/686734003-1440x588.jpg)
A világítás vezérlése otthonában, akkor is, amikor Ön távol van
Ismerje meg a Wiser egyéb ajánlatait
![Living room with grey curtain and connected white switch on the wall](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/170938/900/curtain_IC-1180x590.jpg)
Függöny- és redőnyvezérlés
![](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/133226/900/water_sensor-IC-980x490.jpg)