{}

I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Cos'è un Modbus e come funziona?

Questo documento descrive come funziona modbus e cosa è necessario fare per una corretta installazione. Linea di prodotto: Tutte le linee di prodotto Ambiente: Tutti i numeri di serie Causa:...

E' possibile trasportare in posizione orizzontale un...

Nel nostro foglio di istruzioni raccomandiamo di trasportare l'unità di raffreddamento in posizione verticale. Nell'immagine allegata, spieghiamo il motivo per cui non è molto saggio...

Quali sono le cause possibili del guasto SCF di un variatore di velocità...

L'errore SCF è generato dal variatore in caso di cortocircuito motore a terra o tra le fasi. A causa delle sue caratteristiche e degli effetti gravemente dannosi, questa informazione viene...

Qual è la differenza tra un dispositivo di protezione differenziale della...

I due dispositivi differenziali rispondono alla stessa norma di prodotto CEI EN 61009 CEI EN 61008, sono entrambe classe A. La versione di Tipo A Si, denominata come dispositivo “super immunizzato”,...

Come prevenire il difetto OLF-Sovraccarico motore del ATV312 ?

Per evitare questo difetto è necessario impostare ITH uguale alla corrente nominale del motore dal menù SET > ITH = In (corrente nominale del motore) OLF (Sovraccarico motore) > assorbimento...

Cause che provocano un’alta pressione al compressore rendendolo non...

ALTA PRESSIONE DI MANDATA DEL COMPRESSORE Interviene il PRESSOSTATO DI ALTA PRESSIONE: Il sistema di controllo della pressione di condensazione non funziona: Verificare la funzionalità dei...

Come interpretare e comportarsi di fronte ad un messaggio NST...

" L'informazione NST è ambigua e può riferirsi sia ad un difetto che ad uno stato. Difetto : Caso di un variatore non collegato ad un bus o rete (CanOpen, Modbus , ecc.) Stato: Caso di un...

Qual è il significato della categorie d'impiego AC1 e AC3 per i...

Correggere: Le categorie d'impiego normalizzate fissano i valori di corrente che il contattore deve stabilire o interrompere. Essi dipendono: dalla natura del carico controllato: motore a gabbia...

Visualizza altro

Domande frequenti sui video più richiestiVideo più richiesti

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Visualizza altro

Per ulteriori informazioni, consulta le nostre domande frequenti sulle informazioni generaliInformazioni generali

Attivazione al servizio Cloud per Wiser for KNX fw 2.8.0

In allegato la presentazione relativa alla FAQ.

E' Possibile in I-Project 6 realizzare un Progetto di MT ad anello chiuso?

In I-Project ( qualunque versione ) non è possibile eseguire progetti MT in anello chiuso , solo Anello Aperto

In I-Project è possibile utilizzare la gamma Resi9?

La gamma Resi9 non è presente in I-Project in quanto sono apparecchiature utilizzabili solo per impianti civili esenti da progetto.