FAQ tecniche

Fai una domanda

Quali sono le corrispondenze tra i riferimenti costruttori delle pile TSXBATM01, TSXBATM02 e TSXBATM03 per le schede memoria PCMCIA ?
Corrispondenze tra i riferimenti produttori delle pile per schede PCMCIA tipo 3 e i riferimenti Schneider: TSXBATM01 corrisponde al riferimento Panasonic...
E’ possibile eseguire un coordinamento di tipo 2 con ATS22?
L’avviatore ATS22 prevede il bypass integrato: a fine avviamento, l’avviatore chiude il contattore di bypass interno. Per questo motivo, non è possibile...
Canalis KBB40 doppio circuito ed eventuale blocco giunzione, è possibile alimentare da sinistra sx o da destra dx?
Si è possibile e quindi indifferente il montaggio a dx o sx per KBB doppio circuito; se invece cliente ha bisogno di un'alimentazione dx e sx contemporaneamente,...
Altivar ad anello chiuso con utilizzo encoder quali sono i vantaggi ?
Attualmente il prodotto  uso più generalistico   che dispone della possibilità di utilizzare una scheda encoder  è l’Altivar  71  ( anche nella versione...
Posso comandare un motore monofase con un avviatore?
L’avviatore dedicato per l’alimentazione di motori monofase a 230 V è il prodotto ATS01N1…FT. A catalogo, è possibile trovare i codici del prodotto...
L’avviatore ATS48 ha integrato il contattore di bypass?
No, prevede però un’uscita logica a relay dedicata per il comando di un contattore esterno. L’ATS22 integra il contattore di bypass.
Gli avviatori Altistart effettuato protezione termica del motore?
I prodotti ATS22 e ATS48 effettuano la protezione termica del motore mediante impostazione della corrente nominale motore. Il prodotto ATS01 non ha...
Come scegliere la protezione elettrica di un controllore automatico?
"L'interruttore automatico deve proteggere il controllore programmabile contro la corrente di spunto alla messa in tensione e ad eventuali sovraccarichi....
ATV312 - Cablaggio Morsettiera di controllo per il comando
Video tutorial relativo al cablaggio della morsettiera di controllo per il comando 2 o 3 fili dell' Altivar 312 - ATV312  https://www.youtube.com/watch?v=QOR_thsiA_I&list=PLlx5IXvIFxWjMgxn2EbwnnsKhcPub0HDy&index=2...
Quanto gas SF6 è contenuto all'interno di apparecchiatura di media tensione MT
La quantità di gas SF6, normalmente espresso in Kg, è un dato che normalmente è riportato sulla targa, dall'anno 2000 risulta essere un dato obbligatorio...
Risultati 1 - 10 di 62