FAQ tecniche

Fai una domanda

Qual è il riferimento di sostituzione del cavo di trasferimento TSX17ACCPC per il controllore TSX17 ?
Il riferimento di sostituzione è TSX17ACCPCPN. Attenzione : Questo riferimento (come il vecchio riferimento TSX17ACCPC) è composto dai riferimenti...
Qual è il grado di compatibilità tra le applicazioni XBTGT11 serie 0 e XBTGT11 serie 5 ?
 Le applicazioni sviluppate con XBTGT11 Serie 0 sono compatibili al 100% con gli   XBTGT11 serie 5 per le funzionalità relative alla "grafica" e alla ...
Qual è la tensione massima di uscita ( a valle) di un variatore ATV?
 Fatta eccezione per 3 variatori ATV11xUxxF1x, i variatori di frequenza Schneider forniscono una tensione in uscita inferiore o uguale alla tensione...
Come collegare il cavo o TSXCSA100 o TSXCSA200 o TSXCSA500 alla scatola TSXSCA62 ?
Il cavo TSXCSAx00 si collega su uno dei morsetti della morsettiera TSXSCA62 nel modo seguente: Attenzione TSX CSA100: cavo di collegamento Uniteway/modbus...
Quale deve essere la versione di un progetto Unityper essere compatibile con OFS 3,32?
 Per utilizzare un file di progetto UNITY come file  base  simboli su un server OFS 3.32, la versione del progetto deve essere maggiore o uguale a...
Qual è il valore del raggio di curvatura dei cavi e delle prolunghe per interruttori?
Le prolunghe tipo XZC** degli interruttori : Fotoelettrici tipo XU**, Induttivi tipo XS**, A ultrasuoni tipo XX**, devono, in fase di installazione,...
Come collegare un sensore attivo o passivo ai morsetti di un variatore ATV61o ATV71?
Sensore attivo collegare i morsetti (+) e (-) del sensore ai morsetti AI2 e COM del variatore . Sensore passivo utilizzo dell'alimentazione interna...
Qual è la sintassi dell'indirizzo IP in un blocco READ_VAR o WRITE_VAR con Unity Pro con un M340 ?
 La sintassi da rispettare per indicare l'indirizzo IP del dispositivo Modbus TCP / IP al quale deve essere trasmessa la funzione o READ_VAR o WRITE_VAR...
Come installare una versione di Runtime inferiore a quella del Vijeodeisgner su un visualizzatore Magelis XBTGT dotato di una porta USB?
Problema: In Vijeodesigner quando si desidera caricare un Runtime di versione inferiore su un XBTGT, viene visualizzato il seguente messaggio : «...
Utilizzo del software PowerSuite con Kit Bluetooth VW3A8114, messaggio di errore: connessione fallita, controllare la porta seriale
 Per utilizzare il kit bluetooth "VW3A8114" tra un PC dotato di PowerSuite e un ATVxx è necessario che la versione del software PowerSuite sia la...
Risultati 91 - 100 di 100