{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

PowerChute Serial Shutdown for Business 構成事例とライセンス

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。 Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズとの組み合わせでの事例を中心に説明しております。 【はじめに】 PowerChute Serial Shutdown for...

Network Management Card 2...

このページでは、Network Management Card 2 ファームウェアバージョン6.9.6以前を使用している場合で HTTPSでWebユーザインターフェイスにアクセスできないときの対処方法を説明しています。 【概要】 ファームウェアバージョンが6.9.6以前のNetwork Management Card 2で生成される自己署名証明書の 有効期限は2022年までです。Network...

Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) バックアップ時間表

Smart-UPS LCD SMTシリーズ、Smart-UPS X SMXシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。 ● Smart-UPS LCD SMTシリーズ Smat-UPS SMT (500VA~1500VA タワーモデル, 750VA ラックマウントモデル) タワー ラックマウント 製品型番 SMT500J SMT750J SMT1000J SMT1500J *1...

APCブランド製品 サポート期間について

APCブランド製品のサポート期間(保守サービス提供期間) について記載しています。 弊社製品は購入日から起算するサポート期間(保守サービス提供期間)が設定されています。 耐用年数(設計期待寿命)については、サポート期間を参考にしてください。 【対象製品】 1. UPS(単相・三相) 2. UPSアクセサリー 3. ラックマウントPDU 4. Netshelter 5. NetBotz...

Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) ディスプレイ メニュー [Status・ステータス] Advancedモード

Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズのディスプレイ インターフェースの "Advancedモード"で表示される Status (ステータス) の項目についての説明です。 Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。...

PowerChute Network Shutdown サービスの起動・停止方法

このページでは、PowerChute Network Shutdownのサービス、デーモンの起動・停止方法を説明します。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.x PowerChute Network Shutdown v5.x 【OS別 起動・停止】 ● Windows GUIのサービスコンソールから起動・停止する場...

Smart-UPS SRTシリーズ バックアップ時間表

Smart-UPS SRTシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。 ● 100Vモデル APC Smart-UPS SRT 1000VA 100V SRT1000XLJ 製品型番 SRT1000XLJ + SRT48BPJ 最大出力VA/W 1000/900 拡張バッテリーパック数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VA W バックアップ時間標準値 (単位:分)...

PowerChute Network Shutdown v5.0 イベント一覧

PowerChute Network Shutdown v5.0のイベントログに記録されるイベント一覧表です。 イベントの中からアクションを設定できるイベントは、[ Configure Events(イベントの設定) ] ページに表示されます。 ● 設定可能なイベント イベント (英語, 日本語) 内容および対処方法 Available runtime has been exceeded....

人気の動画FAQ人気の動画FAQ

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

一般知識一般的な知識

シグナリング製品 / 製品型式から販売状況(販売中/販売終了)を確認するには?

以下のWebページで検索してください。 ホーム » シュナイダーエレクトリック製品 » 表示灯・回転灯・警報器 » 型式検索 / 販売終了・置換情報 https://www.proface.com/ja/product/signaling/search 販売状況:販売中 → 現行販売品です 販売状況:販売終了 → 販売終了品です。 「推奨代替品」列に記載の後継機種への置き換えをご検討ください

シグナリング製品/積層式表示灯のクリアグローブとは何ですか?

積層式表示灯(タワーライト)の中には、グローブの色を指定できる機種があります。 詳細は、HPの機種別ページにてご確認ください。 標準グローブ・・・消灯時も色が認識できる クリアグローブ・・・点灯時のみ色が認識できる

PowerChute Network Shutdown スケジュールされたシャットダウンを実行する方法

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.0以降で、 Network Management Card のスケジュール機能と連動したシャットダウン および 自動起動を実行する方法を説明します。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.x PowerChute Network Shutdown v5.x Network...

構成事例:冗長電源を持ったサーバの電源保護

構成事例:冗長電源を持ったサーバでのUPSの使用 環境と背景 冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。 機器の構成 機器 台数 1台当たりの最大消費電力(W) Windows サーバ (OS: Windows Server 2012 R2) 1 450W x2 冗長化構成/電源2基 消費電力: 450W (電源はN+1の冗長構成とする) ■イメージ図...

UPSの運転方式について

APCブランドUPSでは3つの運転方式のUPSを取り揃えています。 常時商用給電方式、ラインインタラクティブ方式、常時インバータ方式について説明をします。 ● 常時商用給電方式 通常時には商用電源をサージ保護およびノイズフィルタを通して出力し、電源障害時にはバッテリーから出力する方式です。 バッテリーへの切替時間は5〜10ミリ秒程度です。 利点 :...

APCブランド製品 各種証明書の発行について

弊社では、APC製品をお取り扱いいただいておりますお客様、販売店様向けに入札等で必要となる各種証明書を発行しております。 APCブランド製品 各種証明書発行依頼ページ にてお受付しております https://itjpncert.schneider-electric.com/ 提供する証明書の種類 定価証明書 代理店・販売店証明書 輸入価格不提出理由書 財務諸表不提出理由書...

シグナリング製品/ 音声合成機器の音声コメント変更の際に必要な音声管理ナンバーとは?

音声合成機器に弊社でコメントを書き込んで出荷する場合、コメント管理ナンバーを割り付け、 お客様にどのようなコメントで機器に組み込まれて出荷されたか弊社側で管理しているデータベースの管理番号です。 コメント管理ナンバーは、商品出荷時の個装箱ラベル、および個装箱の中にもコメント管理ナンバーとコメント内容が記載された用紙が同梱されています。...

計画停電に際しUPS(無停電電源装置)をご使用にあたっての注意点

計画停電においてUPS (無停電電源装置)をご使用するにあたり、注意点についての説明です。 計画停電におけるUPSをご使用されるにあたっては以下に注意ください。 ・ 負荷機器の接続について ご使用の装置(UPS)の定格仕様範囲内でご使用ください。 仕様を超える電力容量の接続、カタログ上の消費電力の合計値が範囲内においても多数の機器の接続の場合 には装置が故障する可能性があります。...