{}

Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wat betekenen B, C, D, K en Z karakteristieken (trip curves) bij...

Product series: Acti9 C120, Acti9 NG125, Acti9 iC40, Acti9 iC60. Multi9 DPN. Acti9 iDPN, Multi9 C60, Multi9 NC100 en Resi9 Er zijn diverse uitschakelkarakteristieken. De keuze hiervan (B, C, D, K of...

Wat zijn karakteristieken voor installatie automaten ?

De verouderde L-, U-, K- en G-karakteristieken voor installatie automaten kunnen worden vervangen door de huidige B-, C- of D-karakteristiek. De oude L-karakteristiek komt overeen met de huidige...

Wat betekenen de termen AC1 en AC3 (gebruikscategoriën) ?

Gebruikscategorie AC1: Deze gebruikscategorie is van toepassing op alle belastingen met een power factor (cosphi) van meer dan 0.95. Dit zijn in principe niet inductieve of enigszins inductieve...

Wat is het verschil tussen PNP en NPN sensoren ?

PNP en NPN sensoren zijn de zogenaamde 3-draads uitvoeringen. Het verschil is het type transistor gebruikt voor de uitgang van de sensor. De PNP sensor heeft 2 draden die worden gebruikt voor de...

Hoe selecteer ik de juiste aardlekbeveiliging en installatieautomaten voor...

Voor een snelle en juiste configuratie kunt u gebruik maken van de online configurator voor Advanced groepenkasten. Via deze handige tool selecteert u zelf onder meer het type aardlekbeveiliging,...

Video: How do I upgrade the firmware on an APC Network Management Card...

Issue You wish to upgrade your Network Management Card's (NMC) firmware or have been instructed to. You have a device such as a Smart-UPS, Smart-UPS Ultra, Easy UPS On-Line, Easy UPS 3-Phase,...

Hoe kun je de maximale lengte van een leiding berekenen conform NEN1010?

Inleiding Wanneer er een kortsluiting tussen fase en aarde optreedt aan het einde van een kabel moet een automaat of smeltpatroon snel aanspreken. Dit is van groot belang omdat een aangesloten...

Waarom gebruiken we een ster driehoek schakeling?

Ster driehoek starter wordt gebruikt voor motoren die starten in onbelaste toestand of met een laag belastingskoppel en geleidelijke koppelopbouw, om de piekstroom te beperken. Het omschakelen van...

Meer weergeven

Populaire FAQ video'sPopulaire video's

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Meer weergeven

Algemene FAQ'sAlgemene kennis

Waar kan ik terecht voor kabelgoten (Stago) en kabeldraagsystemen?

Onze kabeldraagsystemen-activiteiten, waaronder het STAGO-portfolio, zijn overgenomen door Storskogen Group AB. Deze activiteiten vallen nu onder het nieuwe bedrijf Wibe Group. Lees nieuwsbericht...

Wat is Modbus en hoe werkt het?

Wat is Modbus? Modicon Modbus is een serieel communicatieprotocol dat in 1979 door Modicon ® ontwikkeld werd voor gebruik met Modicon PLC's (programmeerbare logic controllers). Eenvoudig gezegd...

Wat is CSRD?

Op 31 juli 2023 heeft de Europese Commissie de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) bekrachtigd en zijn de richtlijnen verplicht voor alle organisties die vallen onder de Corporate...

Hoe kan ik solliciteren bij Schneider Electric?

Onze actuele vacatures in Nederland lees je hier . De vacatures zijn beschikbaar in het Nederlands en/of Engels. Voor iedere vacature lees je onder meer een beschrijving van de functie, wat jij kunt...

Wat is een Green Premium-milieulabel ?

Het Green Premium-milieulabel is een kwaliteitscertificaat dat uitgebreide ecologische informatie geeft over producten. Het bevat gedetailleerde informatie over naleving van regelgeving (RoHS,...

Is het mogelijk om LED verlichting schakelen met de ARGUS...

De ARGUS schemerschakelaars zijn niet geschikt om LED verlichting direct te schakelen. Geadviseerd wordt om de schemerschakelaar een interface relais, bijvoorbeeld een Acti9 iCT-modulaire contactor,...

Wat is het verschil tussen de Icu-stroom en Ics-stroom van een...

Icu - ultimate current bij kortsluiting. De automaat kan deze foutstroom onderbreken, maar is mogelijk niet meer bruikbaar en dient dan te worden vervangen. Ics - service current bij kortsluiting. Is...

Wat is het verschil tussen Edge Computing en Cloud Computing ?

Door overheidsregels biedt Cloud computing niet altijd een juiste oplossing voor data-opslag. Dan is Edge computing een passend alternatief om data op te slaan conform de geldende wet- en...

Meer weergeven