แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Do you need to use RIO taps on a network that consists only of a primary rack and one remote rack?

Issue

Do you need to use RIO taps on a network that consists only of a primary rack and one remote rack?

Product Line

Other network, fieldbus, protocols

Environment

Quantum RIO

Resolution

Yes, taps must be used to provide proper attenuation of the signal and proper isolation of the drop from the trunk cable.