ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the difference between the Compact AS-BFRQ-204 and the AS-BFRQ-254 frequency modules?
Issue
What is the difference between the Compact AS-BFRQ-204 and the AS-BFRQ-254 frequency modules?
Product Line
Compact
Environment
AS-BFRQ-204
Resolution
The only difference between the two Compact frequency modules is that the AS-BFRQ-254 module operates at extended temperatures.
Operating Temperature:
AS-BFRQ-204.....0 to +60 degrees C
AS-BFRQ-254.....-40 to +70 degrees C
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: