วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

ค่า rated Short-Circuit Making Capacity (Icm) Compact NS คืออะไร

ค่า rated Short-Circuit Making Capacity (Icm) หมายถึง พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดที่เป็น peak current ที่เบรคเกอร์ สามารถทนได้ และทำการปลดวงจรแบบทันทีทันใด (instantaneous) โดยไม่มีการหน่วงเวลาที่แรงดันพิกัด (rated voltage) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ากระแส peak มีความสัมพันธ์กับค่า Icu ด้วยตัวคูณ (k factor) ซึ่งต่างกันไปตามค่า power factor ตามตาราง IEC60947-2

(IcmIcm

ตัวอย่าง
NS 100 N, 100A MCCB at 440V, Short-Circuit Breaking Capacity (Icu) = 35 kA then, Icm = 2.1 x Icu = 73.5 kA.