ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Can the 6000-021 Cybercalc software be run on Pentium based PCs?
Issue
Can the 6000-021 Cybercalc software be run on Pentium based PCs?
Product line
Cybercalc
Environment
6000-021
Resolution
The 6000-021 Cybercalc software is not qualified for usage on Pentium based PCs, however it has been used previously with success. You may need to run SLODOS, CPUKILLER, or other freeware to slow the PC down.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: