วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

What are the part numbers for the encoder cables used with BMH or BSH servo motors

The encoder cables listed in the attached file are compatible with all BMH or BSH motors used with Lexium 32 drives


rev 2-27-18

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
BMH_BSH encoder cables.jpg [293.49 KB]