แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How to configure the STBEHC3020 for event counting

Issue
How to configure the EHC3020 for event counting.

Product Line
All versions of the Advantys Configuration Software.

Environment
Windows 7

Resolution
Wire the 'EHC3020' to the incremental encoder.
c zc
xcz c

  • Double click on the 'EHC3020' module to open the properties window for the module.
zxc c
  • Configure the parameters as shown.
· Download the application to the island.
czx
  • Start the PLC.
· Place the PLC into test mode.
zx  c
  • Set the Input Validation bits to Off.
cxa
  • Set the Counter Enable to On.
ac