แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Is it possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module ?

Issue
End user would like to know if it is possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module.

Product
PM8000 Series

Environment
Power Meter
PM8000 Series

Cause
Is it possible to associate the energies to the analog output of IOX extender module?

Resolution
Yes, the 3 energies (real, reactive and apparent) could be associated with analog output of IOX extender.