แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Setting a Different CT Ratio for Each Meter on the MCM

It is possible to set a separate current transformer (CT) ratio for each load on a PowerLogic Multi Circuit Meter (MCM). It is a common misconception that only one CT ratio can be set for all loads on the MCM. This is possibly because the Modbus register list for the MCM only shows one register location for the CT Scale. However, it is important to note that this register exists for all 8 meters on the MCM, each with an independent server address.
The default CT Scale is 100:5 for each meter. This must be changed for any circuit using CTs other than 100:5 to get accurate readings from the MCM. The CT ratios can be configured using MNode or through Modbus register writes. This knowledge base entry addresses the latter.

To configure each CT ratio in SMS, the user should create a separate device for each metered load on the MCM. For example, if the base address of the MCM is set to 3, the user should add 8 different devices in SMS, each with a different Modbus address from 3 to 10. Then each device can be selected separately in Control > Diagnostics > Read/Write Registers and the appropriate CT primary value can be written directly to register 30 (with an assumed CT secondary of 5A).

Alternatively, another software package that is able to write to Modbus registers can be used to write the appropriate CT primary value to register 30 of each Modbus server address.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:

ต้องการความช่วยเหลือใช่หรือไม่

  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

    ค้นหาผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

  • ติดต่อฝ่ายขาย

    ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขายผ่านทางเว็บไซต์ และผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับ

  • สถานที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ใด

    ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดได้อย่างง่ายดาย

  • ศูนย์ความช่วยเหลือ

    ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนความต้องการทั้งหมดของคุณได้จากที่เดียว

  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings