แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How do you replace the backlight in the Magelis XBTG2120, XBTG2130 or XBTG2220 using the XBTZG12 replacement?

Issue
How do you replace the backlight in the Magelis XBTG2120, XBTG2130 or XBTG2220 using the XBTZG12 replacement?

Product Line
Magelis XBTG Series

Environment
Physical HMI

Resolution
Attached in the "XBTZG12_replacement_backlight.zip" file you will find the procedure for replacing the backlight.
"XBTZG12 replacement backlight.pdf" is contained inside the zip.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
XBTZG12_replacement_backlight.zip [1.27 MB]