แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How many Remote IO drops does an M580 PLC support?

Article available in these languages: สเปน

M580 CPU                      |        Max Remote I/O Drops
--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                |              8
BME P58 3040                |              16
BME P(H)58 4040           |              16
BME P(H)58 5040           |              31
BME P(H)58 6040           |              31
--------------------------------------------------------------------------------
A "Rack" is defined as a backplane which holds devices.
A "Drop" is defined as the rack which are connected to CPU as a node on the RIO network.
A Drop can contain multiple racks by use of the BMXXBE Rack Extenders.