แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
What is the bandwidth requirement of Unity and Quantum
See screen shot of screen to configure (in this case I choosed to allow 12 x 1024 requests ==> it means 12 requests of a maximum length of 1024 bytes for each, by/per MAST cycle).
This parameter concern all requests sent by UnityPro to PLC, for animation, but also download, upload...etc

This parameter will impact the bandwidth between Unity and Quantum, you can calculate the min bandwidth requirement as per this parameter.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
Untitled.jpg [238.52 KB]