แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
VA consumption for Link150
VA consumption for two different ports is as follows :
For 24 Vdc Mode : 24 Vdc,130 mA

For PoE Mode : 48 Vdc, 65 mA