แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Why my M241/251 controller stops in exception when an SD card is inserted?
One reason can be that the inserted SD card has no label.

To set the SD card label:
- open Windows file explorer
- select the SD card
- press F2 to rename it (for example : "mySDcard")