แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
OFS returns error 1053
Product Line
OFS

Environment
Windows 10

Resolution
When you install OFS, the following error could get get returned from the installer if .Net Framework 1.1 s not installed on the PC.
'Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
To resolve the issue, use the instructions defined in the Microsoft KB839174 (reference 'https://www.betaarchive.com/wiki/index.php/Microsoft_KB_Archive/839174'




ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
FIX_ You receive an _Error 1053_ The se...top or pause a managed Windows service.pdf [633.14 KB]