แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How do you program an ATV630 for freewheel stop instead of ramp stop?
Issue:
Could not program an ATV630 for freewheel stop instead of ramp stop.

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 630, Altivar 650

Environment:
All

Cause:
N/A

Resolution:
From main menu, go into menu 5 complete settings.
Go down to Generic Functions.  If you do not see this menu then please make sure to change access level under preferences to expert.
Find Stop configuration.
Set Type of Stop to freewheel stop.