ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
Does the Schneider OFS server support OPC UA ? If yes, what version of UA is supported?
Issue:
OPC UA Wrapper support by the Schneider OFS server V3.60
Product Line:
OFS server
Resolution:
Yes, version V3.60 of the OFS server support OPC UA Wrapper. It complies with the OPC UA version 1.1 standard.
OPC UA Wrapper support by the Schneider OFS server V3.60
Product Line:
OFS server
Resolution:
Yes, version V3.60 of the OFS server support OPC UA Wrapper. It complies with the OPC UA version 1.1 standard.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: