แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Where can I get a copy of the installation manual for the Altivar 630 and Altivar 650 Process Drive?
Issue:
Looking for a copy of the installation manual for the Altivar 630 Process Drive?

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV650)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Need to get more detailed information on:
  • Basic Drive Installation
  • Wiring Diagram
  • Drive Mounting
  • Drive Wiring
  • Dimensions
  • Temperature Conditions
  • Altitude Conditions
  • Derivative Curves
  • Power or Heat Dissipation
  • Operation on an IT or Corner Grounded System
  • Power and Control Terminals

Resolution:
ATV630, ATV650 Installation Manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64301/