ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What are the default serial port settings in PM2225 meter ?
The meter is factory-configured with the following default serial communications
settings:
• Protocol = Modbus RTU
• Address = 1
• Baud rate = 19200
• Parity = Even
You can use a communications converter (USB to RS-485 or RS-232 to RS-485)
device to connect to the meter.
settings:
• Protocol = Modbus RTU
• Address = 1
• Baud rate = 19200
• Parity = Even
You can use a communications converter (USB to RS-485 or RS-232 to RS-485)
device to connect to the meter.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: