แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Can the Analog Output power supply be deactivated to connect to an externally powered monitor device on altivar process drive?
Issue:
Can the Analog Output power supply be deactivated to connect to an externally powered monitor device on altivar process drive?

Product line:
Altivar Process, ATV600 ATV900

Environment:
All

Cause:
Needs to use an external power supply

Resolution:
The Altivar Process drives do not have a means to deactivate the power supply on the AQ1 or AQ2 terminals.  The customer will need to find an external device to convert the signal.