แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Why do I get an error when I try to connect to ILS1R851S1390 with Lexium CT?
Lexium CT requires an additional motor database file in order to connect to ILS1R851S1390.

The motor database file is attached to this knowledge article

The file should be downloaded and then copied into the installation directory for the database files of Lexium CT.

For Windows 7 the location will be…   Program Files (X86)/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

For Windows XP the location will be …. Program Files/Schneider Electric/Lexium CT/commontools/database

Customers using virtual machine installations must locate the “database” folder for their particular installation layout and paste the database file into the database folder.


rev 3-19-18


ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
ids085300_01002.gdb [21.92 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: