แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
ATV310 - How to assign function relay output R1?
1. go to ConF
2. rotate the jog dial to FULL
3. then go to menu 200
4. and then go to menu 205 and select the situation that you would assign R1 work

00 - Not assigned
01 - No fault
02 - Drive run
04 - Frequency threshold reached
05 - Motor frequency when max. reference value reached 512.2
06 - I threshold reached
07 - Frequency reference reached
08 - Motor thermal threshold reached
21 - Underload alarm
22 - Overload alarm
123 - 4-20 mA signal loss visible only if menu 204.0 is set to 0A

Note: Relay R1 can be assigned to upstream protection to avoid overvoltage in the drive:
• Connect fault relay R1 to the contactor, see schematic page 17.
• Use Relay R1 (R1 assignment 205 ) with protection.
• Use LO1 assignment 206.0 (page 50) for remote indication of the drive status.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภท: