แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How to connect motor encoder to Lexium LXM32 drive if the motor has been previously connected to LXM05 drive?

LXM05 used Molex connector for connecting the encoder.
LXM32 uses RJ45 connector so the best is to use encoder adapter cable VW3M8111R10.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ
VW3M8111R10.jpg [30.65 KB]