ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What can cause a COF fault on an ATV340?
Issue:
Customer is experiencing a COF fault on an ATV340 series drive.
Product Line:
ATV340
Environment:
CANopen communication network is being used.
Cause:
Communication interruption on the CANopen® fieldbus
Resolution:
Customer is experiencing a COF fault on an ATV340 series drive.
Product Line:
ATV340
Environment:
CANopen communication network is being used.
Cause:
Communication interruption on the CANopen® fieldbus
Resolution:
Verify the communication fieldbus.
Verify the timeout.
Refer to the CANopen® user manual.
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: