แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How do you set the two wire type to level control on the ATV600 Process drives?
Issue:
Two wire type to level control on the ATV600 Process drives.

Product Line:
ATV630 and ATV930 Process drives

Environment:
All

Cause:
Set two wire type to level to start on power up with start command

Resolution:
Programming example to set up 2 wire for level control.
Main Menu
Complete Settings
Command and References menu
Set 2-Wire type setting to LEL or Level
Done

ATV600 programming manual
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64318/

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: