แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Installing NetBotz 5.x firmware after a failed install will cause the 2nd install to get stuck
Issue:
Installing Botzware 5.x after a failed install will cause the 2nd install to get stuck

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750 NBWL0755

Cause:
It's been seen where trying to reinstall the current firmware on a NetBotz 75x unit can cause an exception. Trying to reinstall again will cause the NetBotz to become unresponsive.

Resolution:
Simply power cycling the device should allow the unit to fully boot back to the original firmware.
Please note that this may happen with any failed upgrade.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: