ค้นหาคำถามที่พบบ่อย
What is the Modbus ID of the M340 as a Modbus TCP Server? Can it be configured?
Issue
Modbus ID/Unit ID
Product Line
Modicon M340
Environment
EcoStruxure Control Expert
Resolution
The M340 does not have a Modbus ID/Unit ID. There is no way to set one either
เผยแพร่สำหรับ:ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น: