แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
How do I prevent an ATV320 series drive from running in reverse?

Product Line:
ALTIVAR 320

Resolution:
Under CONF > FULL > I_O
rrs [REVERSE ASSIGN] set to "NO"

Under CONF > FULL > CTL
rin  [RV INHIBITION] set to "YES".

**NOTE:  Please note that if you have "RUN REVERSE" assigned to a logic input, setting RV INHIBITION to YES will not prevent the drive from running in reverse, if called to by the logic input.
RV Inhibition will prevent the motor from being run in reverse from the graphic display or when motor leads are not in the correct rotation.
Any speed reference, such as a PID reference, summing input, or any other speed reference that would normally cause the motor to run in reverse will now cause the motor to stop, when RV INHIBITION is set to YES.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
  • คู่มือผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ทดแทนและอะไหล่
  • ศูนย์ช่วยเหลือและการติดต่อ
  • ค้นหาสํานักงานของเรา
  • รับใบเสนอราคา
  • สถานที่จัดจำหน่าย
  • ชุมชน Schneider Electric
  • ร่วมงานกับเรา
  • ข้อมูลบริษัท
  • ร้องเรียนการประพฤติมิชอบ
  • การช่วยการเข้าถึง
  • ห้องข่าว
  • นักลงทุน
  • EcoStruxure
  • ค้นหาตำแหน่งงาน
  • บล็อก
  • นโยบายความเป็นส่วนตัว
  • ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้
  • ข้อกำหนดการใช้งาน
  • Change your cookie settings