แบรนด์ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา
		
วันนี้เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?
Do we have the expected time difference between the operation of the early make N/O contact on a ZBE201 and the standard N/O Contact on the ZBE101?

Actually, the ZBE*** contact blocks are slow break action that means they are dependent of the head fitted with.

For example, if the customer is using a standard pushbutton, as a ZB4BA*, the speed of actuation of the contact block is directly linked to the speed actuation of the head.

At the opposite, if the customer is using an e-stop, which is a trigger action product like a snap action actuator, the contact block will be actually like that, i.e. closed to a simultaneous actuating.

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์: