Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Яке підключення потрібно використовувати для модуля TWIDO CANopen Master (TWDNC01M) до ПЧ Altivar 31?

Схема кабелю для підключення до роз'єму SUB-D9 на модулі TWIDO CANopen (TWDNC01M) та RJ45 на ПЧ ATV 31 представлена ​​нижче:


TWDNC01M ( DB9 ) ------------------------------------------>>> ATV 31 ( RJ 45 )
CAN_H ( 7 ) ------------------------------------------>>> CAN_H ( 1 )
CAN_L ( 2 ) ------------------------------------------>>> CAN_L ( 2 )
GND ( 3 ) ------------------------------------------>>> GND ( 3 )
img
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.