Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo puedo leer el registro Modbus para saber, por ejemplo, el armónico 9 de intensidad de la fase 1?
Disponemos de varias PM810 en un bus serie RS-485, y accedemos a ellas desde un SCADA leyendo sus registros Modbus. Queremos leer los armónicos individuales, y consultando la lista de registros del manual de configuración no entendemos muy bien cómo hay que hacerlo, pone algo de 'Base' y 'Base+1, +2, ...+11, ...', pero no sabemos encontrar el registro de dichas variables. ¿Cómo se debe proceder para leer, por ejemplo, el armónico 9 de intensidad de la fase 1?
Antes de nada, aclarar que la PM810 no aporta esta información a no ser que se le incorpore el módulo opcional PM810LOG, pudiendo leer entonces hasta el armónico 31. Sin dicho módulo sólo es posible medir la tasa de distorsión armónica (THD), tanto de tensión como de corriente. Por ejemplo, el registro 1200 almacena el THD de intensidad de la fase 1.
Hecha la aclaración, si queremos leer la magnitud del armónico 9 de intensidad de la fase 1, el registro que tendremos que leer será el 14114, ya que la documentación dice que 'Magnitud H9' se corresponde con 'Base + 18', siendo 'Base' el registro 14096: 'Magnitudes y ángulos armónicos, Intensidad Fase 1'. Entonces, 14096+18=14114. Su ángulo será el 14115 ('Base + 19'). Hay que prestar atención a la escala y a las unidades, ajustándolos desde el configurador del SCADA.