Industrial Automazing

Digitaaliset integroidut toiminnot kestävään kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuteen

Kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden EcoStruxure™-ratkaisu auttaa takaamaan sosiaalisen toimiluvan, maksimoimaan sidosryhmien tuoton ja yhteisön edistymisen sekä luomaan kestävän, tehokkaan ja vastuullisen kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden digitaalisesti integroidun sähkönjakelun ja prosessien avulla.Yhdessä strategisen kumppanimme AVEVAn kanssa kaivos- mineraali- ja metalliteollisuuden EcoStruxure luo integroidut digitaaliset ympäristöt ja määrittelee uudelleen energiamarkkinat toiminnan laadun ja energiatehokkuuden maksimoimiseksi sekä tuotannon ja arvoketjun suorituskyvyn optimoimiseksi projektin koko elinkaaren ajan.

  • EcoStruxure kaivosteollisuudelle

  • EcoStruxure metalliteollisuudelle

  • EcoStruxure mineraaliteollisuudelle

Tutustu kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden EcoStruxure-ratkaisuihimme

Tutustu kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden ohjelmistoihin, palveluihin ja tuotteisiin

Palkinnot ja tunnustukset

  • Gartner* Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems -raportti

  • 2. sija Gartnerin 25 parhaan toimitusketjun listauksessa vuonna 2022

  • Verdantixin Green Quadrant -johtaja: Älykkäiden kiinteistöjen IoT-alustat 2022

  • Sähkönhankintasopimusten markkinapaikkaratkaisujen tarjoajat

  • IDC Worldwide Hajautetun energiantuotannon hallintajärjestelmät

Tutustu kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden asiakastarinoihin

  • Black Rock Etelä-Afrikassa

Tutustu kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuuden esineiden internetin uusimpiin näkemyksiin

  • A road with grass and bushes

    Vihreä kaivostoiminta – kohti vastuullista mineraalien käsittelyä

  • A person in a hard hat using a tablet

    Vihreä teräs – sähkönjakelujärjestelmä ja siihen liittyvät haasteet valokaariuuneissa

  • An aerial view of a factory

    Vihreä sementti – keskeiset strategiat hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sementinvalmistuksessa

  • Looking up view of tall buildings

    Vihreä teräs – onko energia palveluna oikea ratkaisu?

  • A low angle view of a building with trees in the windows

    Vihreä lasi – kohti vähähiilistä lasia

Sinua saattavat kiinnostaa myös:

  • Tuoreimmat tiedot kaivos-, mineraali- ja metalliteollisuudesta

  • Uusia ideoita energiatehokkuudesta ja kestävästä kehityksestä

  • Kenttäpalvelut toimintojen vikasietoisuuden parantamiseen

  • Maksimoi käytettävyys. Digitalisoidu

  • Etsitkö vastuullisesti tuotettua terästä?

*Gartner on Gartner, Inc. -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki ja palvelumerkki Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti, ja sitä käytetään tässä luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.