Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Les télérupteurs iTL et iETL sont-il associés mécaniquement ?
Les télérupteurs dits "auxiliarisables" s'associent aux auxiliaires à l'aide des clips jaunes supérieurs et inférieurs. Ces clips assurent le maintient...
Quelle est la référence du câble (cordon) de transfert d'application en USB entre un IHM de la gamme HMIGTO et un PC ?
La référence du cordon de transfert d'application (en USB) entre un IHM de la gamme HMIGTO et un PC (en USB) est : - BMXXCAUSBH018 de longueur 1.8...
Quel câble de raccordement utiliser pour relier un HMISTO (Hors HMISTO501) ou HMISTU ou HMISCU à un automate M238, M258, M221, M241 ou M251 ?
Les références des câbles pour relier un HMISTO (hors HMISTO501) ou HMISTU ou HMISCU et un contrôleur M238, M258, M221, M241, ou M251 sont : XBTZ9980...
HMIGTO : Quel câble utiliser entre un TSX37 ou TSX57 (prise TER ou AUX) et un Magelis HMIGTO ?
Le câble de liaison entre un automate TSX37 (MICRO) ou TSX 57 (PREMIUM) sur la prise TER ou AUX (mini-DIN femelle 8 contacts) et un terminal de dialogue...
Causes et parades aux déclenchements intempestifs des disjoncteurs différentiels (DDR) lors de leur utilisation avec les variateurs de vitesse ATV .
Les variateurs Schneider Electric de la gamem ATV intègrent des filtres CEM classe A auxquels peuvent être associés des filtres additonnels de classe...
Comment accéder au serveur Web du module TSXETZ410 ou TSXETZ510 sans connaitre son adresse IP ?
Sur les modules TSXETZ, il est possible d'accéder aux écrans du serveur Web via l'adresse IP (PPP) par défaut 85.16.0.2 en se connectant sur la liaison...
Comment raccorder le répartiteur Modbus LU9GC3 à la carte TSXSCP114 via le cordon TSXSCPCM4030 ?
Le répartiteur Modbus LU9GC3 se raccorde de manière identique à un boîtier TSXSCA50. Le LU9GC3 et le TSXSCA50 disposent des mêmes bornes D(A), D(B)...
Comment utiliser l'ampèremètre numérique AMP de référence 15209 ?
L'ampèremètre numérique de référence 15209 permet la mesure jusqu'à 5000 A à travers un TI (transformateur d'intensité) à courant secondaire 5A (branchement...
Comment régler le problème de programmation des thermostats programmables THP quand le jour de la semaine n'apparait pas ?
Il arrive que la programmation d'un thermostat programmable THP soit impossible parce que le triangle au dessus du jour de la semaine n'apparait pas....
Comment gérer la commande des deux sens de marche d'un module TESYSU avec bloc inverseur en montage séparé de la base ?
Deux schémas électriques sont proposés pour gérer la commande des deux sens de marche d'un module TESYSU avec bloc inverseur en montage séparé de...
Résultats 1 - 10 sur 100